従来のRGBカメラは、可視域と一部のNIR(近赤外)域の限られた波長範囲でしか使用できず、利用可能な分光情報が相当不足していました。この不足を克服するために、様々な分光イメージング技術を活用し、被写体やシーンから詳細な分光データを取得して解析します。これにより、従来のイメージング手法では取得不可能な、貴重な洞察を取得できるようになります。
分光イメージングは、非侵襲的かつ非破壊的で、非常に有益な解析機能を有しているため、様々な分野に大変革をもたらしてきました。今日では、飲食料品、リサイクル産業、農業・鉱業におけるリモートセンシング、医療、天文学など、様々な用途分野で応用されています。
分光イメージングの核心は、電磁波スペクトル全体にわたり、紫外域から可視光域、赤外域に至るまで、様々な波長のイメージ画像を取得することです。この分光データを解析することにより、イメージングされた被写体や物質の組成、特性、振る舞いについてさらに理解を深めることができます。


- ハイパースペクトルイメージング(HSI):この技術は、多数の狭く連続した分光バンド(通常、数百バンド程度)でイメージ画像を取得し、高い分光解像度を実現します。 ハイパースペクトルイメージ画像内の各ピクセルには、完全なスペクトル情報が存在しているため、すべてのイメージ画像を組み合わせると、HISイメージ画像データキューブを構築できます。これにより、分光特性に基づいて物質を詳細に解析し、識別できます。
- マルチスペクトルイメージング(MSI):HSIとは異なり、MSIは限られた数の離散した分光バンド(通常、3~16バンド程度)でイメージ画像を取得します。それにもかかわらず、識別対象の被写体の分光特性が既知の場合、適用する分光バンド数を制限しても、システムコストの削減と処理の高速化は十分に実現可能です。
分光イメージングシステムは、プリズム、回折格子、干渉計、干渉フィルターや波長可変フィルターなど、様々な種類の光学部品を利用して、特定の波長を選択的に透過または遮断します。分光イメージングシステムを専用のエリアスキャンセンサーと組み合わせて、HSIまたはMSIイメージ画像データキューブを取得します。
ラインスキャンシステム
- 優れたデータ品質と優れた分光解像度を実現する、定番の回折格子がベースのプッシュブルームHSIカメラ。
- センサーチップ上のリニア可変フィルター。
スナップショットシステム
- 波長可変分光フィルターがベースのカメラ。
- 低照度イメージング用の干渉計がベースのフーリエ変換HSIカメラ。
- マイクロレンズアレイがベースのライトフィールドカメラ。
- ピクセル内フィルター技術を搭載したカメラ。
- 一般的に処理スピードの高速化に有益な高フレームレート。ただし、短時間の露光で十分な信号が取得される場合に限定されます。この場合、光強度を高めることが有益ですが、検査被写体が加熱されるのを防止する必要もあります。
- 高センサー解像度。マルチスペクトルイメージングシステムに、ピクセル内フィルターや、フィルターを装備した小型光学系を使用する場合、センサー解像度が大いに関係します。フィルター数が分光イメージ画像の全体的な解像度を低下させるためです。
- ペルチェ式冷却装置(TEC)を使用したセンサー冷却機能。長時間の露光を必要とするシステムの場合に必要であり、暗電流誘導ノイズを低減し、SNR(信号対雑音比)を高く維持するために有益な機能です。
- OEMの小型分光イメージングカメラを構築するための、センサーガラスを装着した、または非装着の(カバーガラス非装着(RCG)オプション付きの)ボードレベルタイプのカメラ。
- GigE Vision規格やUSB3 Vision規格などの使いやすいインターフェース。
アライドビジョンは、QVGAからSXGA(0.3~1.3メガピクセル)の解像度、30µm~5µmの空間解像度、400nm~2.2µmの分光感度を有する、ハイパースペクトルイメージングおよびマルチスペクトルイメージングに最適なSWIRカメラを幅広くご用意しています。どのカメラも、対応する分光範囲全体で、高く、かつ比較的平坦な量子効率を有しています(左図を参照)。
Alvium SWIRカメラとGoldeye SWIRカメラは、空間的かつ分光的に柔軟な複数のROI(関心領域)の選択肢に対応しており、これはプッシュブルームHISカメラには非常に大きなメリットです。したがって、カメラの高標準フレームレートと組み合わせると、処理スピードを高速化し、計算消費電力を削減できます。
小型マルチスペクトルイメージングシステムの構築において、Alvium SWIRカメラは、カバーガラス非装着(RCG)オプション付きのボードレベルタイプのカメラとして利用可能です。同カメラに、ピクセルベースのフィルターアレイを追加することにより、用途固有の量産OEMソリューションを設計可能にします。
ペルチェ式冷却装置(TEC)を搭載したGoldeye SWIRカメラを使用すると、センサー温度を安定させるため、暗電流誘導ノイズを低減し、長時間露光での撮影が可能になります。センサーを冷却することにより、ノイズフロアを低く維持でき、SNRを高く維持できます。さらに、再現性の高い分光イメージング結果を取得できます。
どのカメラも、オンデマンドで無効化できる自動2点補正機能、またはセンサー自体(IMX99x)の機能により、高リニアリティとイメージ画像の均質性が実現します。