相机选型工具
书签收藏
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
用于组织病理学的高质量医学成像

Alvium USB相机在医疗软件中的应用

PathoCam 是一款手动扫描软件,用于获取组织病理学应用中的全切片图像。它与 CancerCenter.ai 云平台集成,可以实现快速查看、报告生成和基于人工智能的图像分析。该系统提供了一种经济高效且易于使用的替代方案,可代替自动扫描仪。图像的获取由Alvium 1800 U-511c相机完成。

 

面临的挑战

如何打造高效、准确的经济型诊断解决方案

 

在组织病理学应用中,支持与其他专家在线协作及自动化图像分析,是实现高效准确诊断的关键。遗憾的是,小型实验室往往无力购买昂贵的扫描仪采集组织样本全玻片图像。因此,我们需要借助一种手动扫描软件,实时拼接显微镜相机拍摄的高画质图像。颇为棘手的是,找到完美契合这一流程的相机并非易事。这款相机需要具有亲民的价格和高分辨率,又要在样本快速移动时维持高质量成像。

解决方案

一套系统同时负责成像、浏览和分析

 

为实现更经济的组织病理学全玻片成像,业界开发了PathoCam计算机应用程序,可将显微镜相机拍摄的多幅照片拼接在一起,生成数字化全玻片图像。该解决方案采用Allied Vision的Alvium 1800 U-511c高画质相机——后者搭载了索尼IMX547传感器,可实现5.1 MP的超高分辨率。PathoCam集成CancerCenter.ai云平台,可快速查看全玻片图像、生成报告并利用AI进行全自动图像分析。

PathoCam软件利用Alvium 1800 U-511c相机以不同的放大倍率对组织样本不同位置拍摄多幅照片。随后将这些图像拼接在一起,创建数字化的全玻片图像。生成的图像随即上传至CancerCenter.ai平台,方便专家快速查看图像、创建报告并利用AI工具进行全自动图像分析。

优势

精密、支持协作且性价比高

 

PathoCam与CancerCenter.ai平台集成为最终用户带来了诸多优势。

首先,这是一种高性价比的数字化全玻片成像解决方案,可让预算捉襟见肘的小型实验室也能运用技术。

其次,云平台支持与其他专家远程协作和会诊,有助于更快速、准确地完成诊断和研究。

第三,该平台的AI工具提高了图像分析效率和准确性,可提供深度洞察力,识别人眼可能错过的潜在癌症标志物。最后,PathoCam与平台集成简化了全玻片成像过程,减少了分析耗费的时间和资源。
 

“Alvium相机是拍摄高质量全玻片组织病理学图像的理想之选。”

Alvium 1800 U-511

以合理的成本获取高质量成像

Alvium 1800 U-511c相机在PathoCam解决方案中起着至关重要的作用,可以合理的成本获取高质量图像。这款产品兼具短曝光时间和全局快门技术,是拍摄移动的组织样本图像的理想之选——同时又可维持高分辨率,确保生成的数字化玻片图像清晰且不漏过一丝细节,进而提高了CancerCenter.ai平台集成AI分析工具的准确性和效率。

产品特性一览

  • 该解决方案只需要使用显微镜和专用相机,比全玻片扫描仪节省成本近50倍。
  • 超高效率且集成CancerCenter.ai云平台,方便用户与专家快速分享病例情况,减少玻片辗转的必要。