相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Vimba X 软件开发套件

Vimba X 是 Allied Vision 推出的新一代软件开发套件:

 

  • 完全兼容 GenICam
  • 支持最新的 Alvium 相机功能
  • C, C++, Python 接口
  • 用户可从老版本 Vimba 轻松移植到 Vimba X
  • 下载 Vimba X

Vimba X - 新一代软件开发套件

Vimba X 是 Allied Vision 推出的新一代软件开发套件:

 

  • 完全兼容 GenICam
  • 支持最新的 Alvium 相机功能 
  • Vmb APIs (C, C++, 和 Python) 和 Vimba API 相似
  • 老版本 Vimba 用户可在文档中查看迁移指南
  • 为了用户方便移植,Vimba X 和 Vimba 可在同一套系统中同时安装使用

 

功能

Vimba X 包含以下特性和功能:

 

  • Vimba X 可在Windows 10 和 11, Linux, 以及 Linux ARM (所有64位系统)上运行
  • GigE 、USB和CSI-2 传输层
  • C, C++, 和 Python APIs
  • Viewer 
  • 新功能:Vimba X Viewer包含了定序器窗口,便于定序器参数的设置

  • 图像格式变换库
  • 用于 Alvium USB 相机、GigE 相机 和 Goldeye GigE 相机的驱动安装程序(仅限 Windows)
  • 可在docs.alliedvision.com查看用户文档

其他工具(未包含在SDK中):

Vimba X 缺陷像素管理器 for Windows, Linux, and ARM

Vimba X GStreamer 插件  

µManager适配器

Vimba X ROS2 Driver

开始使用 Vimba X

  • 您无需卸载旧版 Vimba。您可以在同一系统的指定目录下安装 Vimba X
  • 您可以在 docs.alliedvision.com 找到包括软件开发套件安装指南在内的用户说明文档
  • 请查看VmbPy Manual 帮助您安装Python API。

  • 对于旧版 Vimba 用户:开发者指南包含迁移指南

Windows:

  • 如果在安装过程中连接了 Alvium USB 相机,则会自动安装驱动程序
  • Vimba X/bin 目录中提供了驱动程序安装程序和查看器
  • 样例安装在以下目录: C:\Users\Public\Documents\Allied Vision\VimbaX

Linux 和 ARM:

  • VimbaX/cti 目录中提供了传输层和安装脚本
  • 查看器位于 VimbaX/bin 目录中
  • 样例位于 VimbaX/api 目录中
  • 如果需要安装帮助,请参阅发行说明

macOS:

     

    下载

    下载 Vimba X:

    VimbaX_Setup-2023-4-Win64.exe

    VimbaX_Setup-2023-4-Linux64.tar.gz

    VimbaX_Setup-2023-4-Linux_ARM64.tar.gz

    VimbaX_Setup-2023-4-macOS.dmg

     

    在线用户文档:

    https://docs.alliedvision.com/