ソフトウェアダウンロード
ソフトウェアダウンロード:
Allied Vision カメラ用Vimba X/Vimba SDK
Allied Vision カメラ用ドライバ・ツール
Cognex VisionPro用Vimba X Cognex Adapter
Allied Vision カメラ用旧バージョン ソフトウェア
Vimbaは、Windows上で最高のパフォーマンスを発揮するドライバー、カメラ機能を即座に探索するためのビューアーアプリケーション、およびC、C ++、.NET、およびPythonのAPIが含まれる包括的なSDKです。Vimbaは、Windows、Linux、およびARM向けLinuxで動作します。
Vimba Xは、GenICam準拠の新しいSDKです。Vmb APIはVimba APIに類似しており、移行が容易です。
Vimba X と Vimba の比較表もご覧ください。
アライドビジョンのMIPI CSI-2カメラ用ドライバをインストールするために、事前にコンパイルされたカーネルをダウンロードしてください。
Download precompiled kernels to install the driver for your Allied Vision MIPI CSI-2 camera.
ソースコード、サンプル、詳細情報については、https://github.com/alliedvisionにアクセスしてください。
アライドビジョンのV4L2ビューアーは、NVIDIA JetsonボードでAlvium CSI-2カメラを簡単に評価するためのツールです。ドライバーと同様に、ビューアーはhttps://github.com/alliedvisionで入手可能です。
Vimba X Defective Pixel Manager
Vimba X 欠陥ピクセルマネージャーにより、Alviumカメラに搭載された、ピクセル補正機能を使用することができます。
一部のMantaおよびMako Gカメラもサポートしています。
Prosilica GTカメラについては、Vimba 欠陥ピクセルマネージャーを使用してください。
ダウンロード
- リリースノート、ユーザーガイド
- Vimba X Defective Pixel Manager for Windows (64-bit)
- Vimba X Defective Pixel Manager for Linux (64-bit)
- Vimba X Defective Pixel Manager for ARM (64-bit)
Vimba Defective Pixel Manager
Vimba欠陥ピクセルマネージャーにより、アライドビジョンのGigEまたはUSBカメラの搭載ピクセル補正機能を使用することができます。
対応するオペレーティングシステムとカメラ
このツールはWindows専用です。
お使いのカメラモデルがサポートされているかどうかを確認するには、リリースノートをお読みください。
Alviumカメラを使用している場合は、リリースノートをお読みください。
ダウンロード
その他のツール
Vimba 欠陥ピクセルマネージャーでサポートされていないカメラモデルの場合は、以下を使用してください。
Defect Mask Loaderツール:DefectMaskEnable機能を持つMako G、Manta、およびProsilica GTカメラに対応しています。
カメラモデルがサポートしている欠陥マスキングに関する詳細については、GigEファームウェアのリリースノートをお読みください。
対応するオペレーティングシステム
このツールはWindows専用です。
ダウンロード
Defect Pixel List Managerツール:DefectMaskEnable機能を持つON Semiconductor PYTHONセンサーを搭載したProsilica GTカメラに対応しています。
Load Defect Tablesツール:DefectMaskColumnEnable機能を持つON Semiconductorセンサーを搭載したProsilica GTカメラに対応しています。
Frame grabber software
Software for Allied Vision CoaxPress frame grabbers
Allied Vision CoaxPress frame grabber software:
レガシーSDK
ここでは、Allied VisionのレガシーSDKやその他のレガシーソフトウェア製品を参照可能です。レガシーSDKについては、サポートが終了している場合も御座いますので予めご了承下さい。当社の推奨SDKはVimbaです。
PvAPI
Allied VisionのGigE Visionカメラ向けのレガシーSDK(Goldeye P、Pearleye P、Bigeye Pには非対応)。オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビット):
- Windows XP, Vista, Windows 7
- Linux (x86, x64, ARM)
- QNX 6.5
- Mac OS (x86, x64)
ダウンロード:
Windows用PvAPI SDK v1.28, Linux用PvAPI SDK v1.28, Mac OS用PvAPI SDK v1.28, QNX用PvAPI SDK v1.28, PvAPIマニュアル, PvAPIリリースノート
FirePackage
Allied VisionのIEEE1394カメラ向けのレガシーSDK。
注意:
ドライバーには、非Allied Visionカメラ向けの別個のライセンスが必要です。
ダウンロード:
FirePackage v3.1.1, リリースノート, ユーザーガイド
DirectStreamPackage
Allied Vision IEEE1394カメラのためのレガシーSDK(Windows)。
ダウンロード:
Direct Stream Package v2.0, リリース情報, ユーザーガイド
ホットフィックスを使用して、非Allied Vision IIDCカメラをプラグアンドプレイにするには:
「driver」サブフォルダーを選択し、AVT1394DSPCamera.infファイルを、ホットフィックスから同じ名前のファイルに置き換えてください。
Direct Stream Packageのホットフィックス
レガシーアプリ
GigE Sample Viewer
Allied Vision GigEカメラ向けのレガシービューアーアプリケーション。
ダウンロード:
Windows用GigE Sample Viewer v1.26
SmartView
Allied Vision 1394カメラ向けのレガシービューアーアプリケーション。
ダウンロード:
SmartView v1.14.2, ユーザーガイド, リリースノート